This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5072-Q1:设计偏轴角度时出现 SENSOR-DESIGN-TOOL 错误

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1476425/ldc5072-q1-sensor-design-tool-error-when-designing-angular-off-axis

器件型号:LDC5072-Q1

e2e.ti.com/.../SensorDesign1.zip

工具与软件:

您好!  

我正在尝试设计角度离轴传感器、但设计工具停止工作。  

它是第一次工作,但在我调整了一些"机械设计"值后,计算不再有效-即使是旧值,我使用了第一次计算。  

日志文件说明:  

GUI 版本:0.2
index 超出数组元素的数量。 索引不能超过15。
MINEEXCITATION 中的错误(第125行)
...(有些更多,但我想,这是重要的一个)

我累了从第一次计算中删除输出文件,重新启动工具多次,总是相同的问题。  

有人以前见过这种情况吗? 我输入的值是否完全错误、或者此工具是否与之相关?  

感谢您的支持!  

这是我的最新设计:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我将看看我是否也能在我这边重现这个问题。  您能否提供完整的设置?  最简单的方法是使用 GUI 中的"保存设计"按钮并在此处附加该文件。  谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、感谢您的快速回复。  
    由于加载从未起作用、因此我在"保存设计"中始终遇到问题。 它加载了我的一些设置、例如传感器类型和电弧长度、但其他所有内容都没有加载、就像我保存并保持默认状态一样。 但现在、我还没有在其他选项卡上进行任何操作、只更改机械设计参数(如图所示)。  
    我也会上传保存文件。
    感谢您的帮助!

    e2e.ti.com/.../6472.SensorDesign1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我只是想为您提供最新信息。  我还没有研究这一问题、但计划明天看看、并将提供最新情况。  很抱歉耽误你的时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您的帮助! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、再次感谢您的支持! 我想知道您是否已经有机会了解此问题? 我们非常感谢这方面的任何支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我看到、如果将机电比更改为1、就可以生成设计。  我不知道为什么这种限制还在发生。  我将在一周的剩余时间离开办公室、但会在周一向您提供最新消息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    要使您的设计正常工作、您需要将比率设置为1以生成离轴线圈。  不过、这不会为您生成正确的目标。  为了有一个5极目标、您应该将工具设置回同轴角、并将比率设置为5。  这将生成5极目标、您可以忽略生成的线圈。   

    当您使用离轴角选项时、该工具会尝试生成每72度具有1个极的线圈。  例如、如果您生成比率为2的线圈、您将看到该线圈为144度。   当比率为5时、该工具失败、因为这最终是 完整的360度、应改用角同轴。   

    请尝试此操作、并告诉我您的结果。