This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:线圈的屏蔽材料

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494166/ldc1614evm-shielding-material-for-the-coil

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1614

工具与软件:

您好!

我想使用 带有5mm 线圈的 LDC1614传感器进行精确的距离测量。
线圈将安装在铝制外壳中、因此需要屏蔽线圈的一侧。 另一方面、我将使用一个铝质目标。

现在的问题:
我可以使用一块扁平铁氧体或其他材料作为屏蔽件吗?
使用厚度为2500 x 线圈直径的塑料"屏蔽"线圈的选项并不是真正的选择、因为它会占用太多的空间。

感谢您的回答
直至