This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:从 Visual studion python 脚本中读取原始 ADC 值

Guru**** 2611015 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494435/awr2944evm-reading-raw-adc-values-from-visual-studion-python-script

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

将 uart_uniflash.py 刷写到雷达中后、下一步是什么开始读取 ADC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 此路径中 SDK 4.7.0.1中的 mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf 文件

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\docs

    这将提供有关如何运行演示并查看所需图和数据的上下文。 如有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Gabriel