This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243-2X-CAS-EVM:AM2732A 和 AM2732C 之间的区别

Guru**** 2611445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493619/awr2243-2x-cas-evm-the-difference-between-am2732a-and-am2732c

器件型号:AWR2243-2X-CAS-EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在其新电路板中使用了 AM2732C。 其旧板基于 AM2732A。 现在问题是:

AM2732A 可以正常运行。

AM2732A 可以在 SDK4612中执行 SBL 演示的 appimage。

3.可以通过 CCS 访问 AM2732C、并运行应用程序。

4. AM2732C 无法在 SDK4612中执行 SBL 演示的 appimage。

5. AM2732C 板无法执行可在 AM2732A 板上运行的 appimage。

AM2732A 和 AM2732C 之间是否有区别?

此致、

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:  

    从器件数据表:  

    AM2732A 是 SR1.0 (非安全)部件。 AM2732C 是 SR1.2 (非安全)器件。 请参阅最新的版本(https://www.ti.com/tool/download/SBL-AM273X/09.02.00.60)、并重新编译该器件的次级引导加载程序(MCU-PLUS-SDK)和应用程序映像。  

    如果有需要、请告诉我。  

    -Randy