This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:传感器初始化成功、但无线性调频脉冲传输或处理

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489687/iwr6843aop-sensor-initialization-successful-but-no-chirp-transmission-or-processing

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

尊敬的:

我使用 IWR6843AOP 电路板、并且已成功构建和刷写 开箱即用(OOB)演示 、使用 DSP 执行基本操作 FFT 处理 . 。 传感器初始化、配置和启动 完成时没有错误、但在传感器启动后、没有进一步的活动。

我期待 射频前端 开始发射线性调频脉冲、然后该脉冲应会触发 DPC/DPU 处理链 来处理这些线性调频脉冲和帧。 然而、即使添加了调试语句、也不会输出、这表明雷达保持在等待状态、而没有启动处理链。

我现在将传感器启动 端口号 CLI 命令 、它成功地配置了 主子系统(MSS) 数字信号子系统(DSS) . 不过、我不确定是否需要额外的步骤来明确启动线性调频脉冲传输。 我假设调用MMWave_Start会启动这个过程,但似乎没有发生任何事情。

能否有人澄清是否需要执行其他步骤 触发线性调频脉冲传输 初始化之后? 如果我需要进一步的详细信息、我很乐意提供。

此致、
DAG.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用我们的开箱即用软件? 它应该能够正常工作、无需修改。 如果您进行了修改、您在什么演示中进行了哪些更改?

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法调试这种数量的代码。 如果要修改帧中的每个线性调频脉冲、可以使用配置文件中的高级子帧选项。 有关示例、请参阅 profile_advanced_subframe.cfg。

    此致!

    耐特