This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:关于角度插值的问题

Guru**** 2612615 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493346/awr2944-a-question-about-angle-interpolation

器件型号:AWR2944

工具与软件:

 使用角度插值方法、2944 SDK 中的方位角 FFT num 为48、同时使用函数 DPC_ObjDet_estateXYZ 计算角度。

我的问题是——为什么角度 插值法可以将方位角 FFT 精度从48提高到256? 如何工作?  能否提供一些参考文档?

我想知道如果我将方位角 FFT bin 从48更改为96、方位角 FFT 的精度是多少?

期待您的光临,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在峰值周围执行二次插值、并获取插值峰值的偏移。 使用二次插值 可以确定通过给定的三个点的抛物线。 在本例中、方位角 FFT 的峰值为 PEAK - 1和 PEAK + 1。 这是一种估算给定三个点之间曲线值的方法。 增加 FFT 大小将增加 HWA 执行 FFT 所需的时间。 因此、我们不使用内插来增大 FFT 大小以获得更精细的峰值、而是使用内插来估算峰值位置。

    通过执行二次插值、我们得到峰值的小数方位角指数。 在 AWR2944演示中、我们使用128的 LUT 大小(cossintable.c)。 换算系数为128/Azim_FFT_size = 128/48 = 2.67。 得到的峰值指数将为2.67 * interp_peak_index。 这样、即使我们不执行大尺寸 FFT、通过执行二次插值、您也可以获得更好的峰值估算。

    注意:我们在 SDK 中执行32点方位角 FFT (mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01)。

    您可以在互联网上搜索二次内插、应该能够找到多个资源。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的回复发送给我们。 我想知道 应    将比例[ LUTsize / Azim_FFT_size ]设置为适当的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您可以使用默认设置进行实验、其中我们使用32点方位角 FFT 和128的 LUT 大小。 稍后根据您的观察、您可以更改配置。 请记住、增加方位角 FFT 大小会增加处理一帧数据所需的时间。 另一方面、如果增加 LUT 大小(即余弦)、将消耗额外的存储器。

    此致、

    Samhitha