This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843LEVM:如何在 Linux 系统环境中获取雷达 ADC 数据?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493505/iwr6843levm-how-to-obtain-radar-adc-data-in-a-linux-system-environment

器件型号:IWR6843LEVM

工具与软件:

PC 操作系统:Ubuntu

硬件:IWR6843LEVM + DCA1000

我使用 ti\radar_toolbox_2_10_00_04\tools\ca267ADC 1000_cli 工具成功获取 Adc_Data_Capture_Tool_数据、但它不支持多个配置文件。

我的配置中的雷达配置为:

...

profileCfg 0 60.00 2789 11 41 0 97.0 1 64 2200 0 36
profileCfg 1 60.00 20 11 41 0 97.0 1 64 2200 0 36
...
因此、我想知道如何 在 Linux 系统环境中根据这个多个 profileCfg 获取 ADC 数据? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不正式支持 Windows 以外的操作系统的任何 DCA1000捕获工具。 如需更多信息、请查看 DCA1000 E2E 常见问题解答页面。 如果你浏览互联网、我们已经注意到了一些潜在的解决方案、 但是这些都不是 TI 制造的工具。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441304/faq-dca1000evm-support-tools-debugging-and-more

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    感谢您的支持。

    我想我们应该首先解决在 Windows 平台下采集 ADC 数据的问题:

    我们可以使用具有多个 profileCfg 的 IWR6843LEVM 雷达来获取雷达数据、但在连接 DCA1000后、我们无法获取数据、我想知道为什么?  

     

    此致

    Dave Wang