This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:LVD 模块

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492402/awrl1432-lvd-module

器件型号:AWRL1432

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想知道 AWRL1432上是否有名为 LVD (低电压检测)模块。 该模块可以持续监控电压、并在电压低于阈值时引起中断或其他问题。 您能检查一下并回复我吗?

此致、

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn

    您能否提供有关应监测哪个电压的更多详细信息?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    他们需要监控1432的电源轨。

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一天时间看看我们是否有这样的例子。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:  

    我找不到这样的例子。 它们可以使用外部东西来监控电压并将其作为输入传递到 GPIO 以生成中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zorah:

    感谢您的确认。

    此致、

    Shawn