This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:有关 mmWave Studio 02.01.01.00的问题

Guru**** 2612595 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493031/dca1000evm-questions-regarding-mmwave-studio-02-01-01-00

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR6843AOPEVM

工具与软件:

您好!

我将 AWR6843AOPEVM 和 DCA1000EVM 与"mmWave Studio 02.01.01.00"程序配合使用。 我对其运作有几个问题、如果您能提供答复、我将不胜感激。

1. RadarAPI => DataConfig =>时钟配置:
目前、配置设置为"Lane Clock:DDR Clock and Data Rate:600Mbps"。 如果数据速率发生变化、将修改 AWR6843AOPEVM 的 CFG 文件还是保持不变?

2. RadarAPI =>连接:
2.1 RS232操作是否仅用于写入固件和将 CFG 文件传输到 AWR6843AOPEVM?
2.2 SPI 操作=> SPI 连接(5)是否与控制 Lua Shell 和与 FPGA 控制交互有关?
2.3按下 RF Power-Up (6)按钮时会发生什么情况? 请解释发生的操作。

3. RadarAPI =>在 StaticConfig、DataConfig 和 SensorConfig 中点击"Set"按钮时、是否会应用 AWR6843AOPEVM 的相关 CFG 文件设置和 FPGA 设置?


4. RadarAPI => SensorConfig =>捕捉和后处理:
点击"DC1000ARM"和"Trigger Frame"按钮后、将执行哪些操作?

非常感谢您的帮助。

此致、
JAEHOON KIM