This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175-Q1:TMP175设置为12位温度分辨率无法成功设置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493707/tmp175-q1-tmp175-set-to-12bits-temp-resolution-cannot-set-successfully

器件型号:TMP175-Q1

工具与软件:

您好、应用团队:

  我们尝试设置 TMP175-Q1 、期望  在向配置寄存器0x01发出0x72后、Data0温度的分辨率应更改为"12位"。 请参阅下面的寄存器设置。

但是查询结果仍为8位。 您可以参考0x0指针= 0x37 ,您能帮助给我们评论什么是我们的一些缺失设置吗?   谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    要更改器件的分辨率、您需要通过配置寄存器更改位 D5和 D6。 应该将 R1和 R0更改为1。 您能否提供有关您如何写入 TMP175-Q1的通信日志? 这将帮助我进一步调试您的问题。

    此致、

    Meredith McKean