This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:AFE 检查测试执行时间

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493760/tmag5173-q1-afe-check-test-execution-time

器件型号:TMAG5173-Q1

工具与软件:

您好!

我将 测试该传感器以进行 AFE 检查。

根据安全手册、执行时间为200us。 但我在那个时间得到了错误的结果。 我需要至少500us 才能完成转换并获得正确的结果。

我正在尝试尽可能缩短测试执行时间。 我在哪里做错了?

配置寄存器

0xCCU、//DEVICE_CONFIG_1

0x00U、//DEVICE_CONFIG_2

0x40U、//SENSOR_CONFIG_1

0x00U、//SENSOR_CONFIG_2

AFE 校验代码

uint16_t w_TMAG5173_checkAFE(tmag5173_t *ps_tmag)
{
  //6.3.7 Analog Front-End (AFE) Check (SM#7) 200 μsec
  int16_t i_adcp[3] = {0}, i_adcn[3] = {0};
  uint16_t w_status = 0U;

  //positive AFE
  v_TMAG5173_setMagChannelsTrig(ps_tmag, TMAG5173_MAG_CH_XYZPAFE);
  //DEVICE_DELAY_US(500U);
  while(w_status == 0U)
  {
    i_adcp[2] = i_TMAG5173_getResultZ(ps_tmag);
    w_status = ps_tmag->aw_values[2] & 0x01U;
  }

  if(w_status != 0U)
  {
    v_TMAG5173_getResultXY(ps_tmag);
    i_adcp[0] = i_TMAG5173_calcResult16(ps_tmag->aw_values[0], ps_tmag->aw_values[1]);
    i_adcp[1] = i_TMAG5173_calcResult16(ps_tmag->aw_values[2], ps_tmag->aw_values[3]);
  }

  //negative AFE
  v_TMAG5173_setMagChannelsTrig(ps_tmag, TMAG5173_MAG_CH_XYZNAFE);
  DEVICE_DELAY_US(500U);

  i_adcn[2] = i_TMAG5173_getResultZ(ps_tmag);
  w_status = ps_tmag->aw_values[2] & 0x01U;
  if(w_status != 0U)
  {
    v_TMAG5173_getResultXY(ps_tmag);
    i_adcn[0] = i_TMAG5173_calcResult16(ps_tmag->aw_values[0], ps_tmag->aw_values[1]);
    i_adcn[1] = i_TMAG5173_calcResult16(ps_tmag->aw_values[2], ps_tmag->aw_values[3]);
  }

  return w_TMAG5173_checkAFE_Limits(ps_tmag, i_adcp, i_adcn);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mesut:

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    从当前寄存器配置来看、似乎已启用转换平均并设置为8倍平均。 AFE 检查的200us 时间不考虑转换均值计算发生所需的额外时间。

    如果您最关心的是缩短转换时间、我建议将转换平均值减少至1次、以确保只需200us 秒即可完成转换。  

    此致!

    ~Alicia