This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96063:当使用 PWM 切断 GND 连接时、LM96063 + 3线风扇+智能转速计测量

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493487/lm96063-lm96063-3-wire-fan-smart-tacho-measurement-when-pwm-is-used-to-cut-the-gnd-connection

器件型号:LM96063

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

因为您可能已经知道、当 使用 PWM 切断与风扇的 GND 连接时、转速计信号已损坏。
示例电路: LM85/LM96000评估板用户指南

LM96063数据表声称它可以处理这种损坏的转速信号、即使在这种情况下也能提供准确的 RPM 值。 启用 智能转速模式是否足以满足此要求或是否需要采取其他措施?  

此致、  
Aziz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、智能转速计功能旨在通过驱动3线风扇和获取 TACH 信号来解决此问题。

    谢谢!