This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:CCStudio 示例编译错误。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, IWR6843AOPEVM, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492628/iwr6843aopevm-ccstudio-example-compile-error

器件型号:IWR6843AOPEVM
"主题"中讨论的其他器件: CCStudio、SYSBIOS、 MATHLIB

工具与软件:

我刚刚下载并安装了 CCStudio、并导入了 IWR6843AOPEVM 硬件的"area_scanner_6843_dss"示例。

当我尝试编译项目时收到以下错误消息:

[41]<Linking>
[42]"..CMV"/dss/c674x_linker.cmd、第88行:错误#10099-D:程序无法装入可用内存。 段".switch"大小为0xdc 的定位失败。 可用存储器范围:
[43] L2SRAM_UMAP0大小:0x20000未使用:0x25最大空洞:0xc
[44] L2SRAM_UMAP1大小:0x20000未使用:0x0最大空洞:0x0
[45]错误#10010:链接过程中遇到错误;未构建"area_scanner_6843_dss_isk.xe674"

我未对示例代码进行任何改动。 我刚刚导入并尝试编译。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

此致

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在使用哪种 SDK?  区域扫描仪需要 SDK 3.5、而不是 SDK 3.6、我认为链接器文件是从 SDK 中提取的、但可能会有所不同。  请确认您的 SDK 版本正确。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我使用的是 SDK 3.6.2。

    在安装/使用 SDK 3.5之前是否需要删除 SDK 3.6?

    能否更新区域扫描应用程序以使用最新的 SDK?

    此致

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要将其删除、但需要检查工程属性以确保使用的是正确的 SDK。  目前没有将其迁移到 SDK 3.6的计划。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我已经解决了它。 我删除了整个项目并使用 SDK 3.5重新加载了项目、所有内容都编译正常。

    显然、在使用 SDK 3.6编译后、然后更改为 SDK 3.5时出现了问题。

    此致

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Dave。  如有任何新问题、请随时发布新的 E2E 帖子!

    此致、

    Santosh