This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:SO#:258200 -板可恢复?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493675/mmwcas-dsp-evm-so-258200---board-recoverable

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
Thread 中讨论的其他器件: MMWCAS-RF-EVMAWR2243

工具与软件:

您好!

您能否就客户提出 的有关已索赔缺陷主板的索赔提供建议、且 P/N: MMWCAS-DSP-EVM ?

客户 已于2024年7月向我们购买了该产品、但客户确认它仅在上个月才到达...

客户告诉我们:

---   

"我的公司在8月份从 Mouser 购买了大致为 MMWCAS-DSP-EVM 和 MMWCAS-RF-EVM 的产品。 。
MMWCAS-RF-EVM 交付时附带了错误的芯片、我们已经成功退回了这些芯片。

我们花了大约5个月才获得新的 MMWCAS-RF-EVM
上个月到达。 现在、我们已经对它进行了测试、并提供了一些支持表格
德州仪器(TI)客户服务、我们是硬件的小齿轮
在以这种方式交付时、MMWCAS-DSP-EVM 的阻抗将被断开。

我想问您、我们可以更换 DSP EVM 吗?"

TI 案例 ID:CS2714799
---   

客户向我们发送了有关错误的以下信息:

---  

您能回答下面这3个问题吗?因为我认为硬件出了问题、让 MMWCAS-RF-EVM 和 MMWCAS-DSP-EVM 板一起运行吗?

Q1:我有一个 MMWCAS-RF-EVM (REV-E、PROC054)和 MMWCAS-DSP-EVM (PROC055 B)。 两个电路板在修订版本方面是否相互兼容?

问题2:我还测试了如何使用 mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\PlatformBinaries\TDA2Firmware\sdimage_3_7_1.img.xz 以及 mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\PlatformBinaries\TDA2Firmware\sdimage_3_7.xz 中的图像来刷写 SD 卡。 我尝试了 mmwave_studio2和 mmwave_studio3。 我应该采用哪一个? 我有 AWR2243芯片、能不能看一下? 那么、如果是、表示我需要使用 MMWAVE_STUDIO_3正确吗? 不幸的是、在这两种情况下、我都得到了以下 Q3中的错误。

Q3:因为我已经一起测试了几天,偶尔我会在传输日期时收到不同的错误消息,或者大多数情况下,甚至在启动雷达板,例如:

错误 MSG 1示例:
U-Boot SPL 2016.05-00018-g6bc25a5 (2019年8月05日- 14:43:03)
DRA752-ES2.0 GP
HS200_1_8V 无 pinctrl
DDR_1_8v 没有 pinctrl
卡未响应电压选择!
警告- MMC 初始化失败、使用默认环境

尝试从 MMC1引导
读取 dra7-ipu2-fw.lzop
SPL_LOAD_FILE_FAT:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、err --1
SPL:读取映像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、err --1
加载 remotecore IPU2!时出错,继续引导...
读取 dra7-dsp1-fw.lzop
SPL_LOAD_FILE_FAT:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、err --1
SPL:读取映像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、err --1
加载 remotecore Dsp1!时出错,继续引导...
读取 dra7-dsp2-fw.lzop
SPL_LOAD_FILE_FAT:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、err --1
SPL:读取映像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、err --1
加载 remotecore Dsp2!时出错,继续引导...
读取 dra7-ipu1-fw.lzop
SPL_LOAD_FILE_FAT:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、err --1
SPL:读取映像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、err --1
加载 remotecore ipu1!时出错、继续引导...
SPL:Falcon_args_file 未在环境中设置、回退到默认值
读取 single-stage-boot.dtb
SPL_LOAD_IMAGE_FAT_OS:读取映像 single-stage-boot.dtb 时出错、err --1
读取 u-boot.img
SPL_LOAD_IMAGE_FAT:读取映像 u-boot.img、err --1时发生错误
无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_EXT_OS:ext4fs mount err - 0
无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs mount err - 0

或者

错误消息2示例:
U-Boot SPL 2016.05-00018-g6bc25a5 (2019年8月05日- 14:43:03)
DRA752-ES2.0 GP
HS200_1_8V 无 pinctrl
DDR_1_8v 没有 pinctrl
卡未响应电压选择!
警告- MMC 初始化失败、使用默认环境

尝试从 MMC1引导
读取 dra7-ipu2-fw.lzop
SPL_LOAD_FILE_FAT:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、err --1
SPL:读取映像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、err --1
加载 remotecore IPU2!时出错,继续引导...
读取 dra7-dsp1-fw.lzop
SPL_LOAD_FILE_FAT:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、err --1
SPL:读取映像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、err --1
加载 remotecore Dsp1!时出错,继续引导...
读取 dra7-dsp2-fw.lzop
SPL_LOAD_FILE_FAT:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、err --1
SPL:读取映像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、err --1
加载 remotecore Dsp2!时出错,继续引导...
读取 dra7-ipu1-fw.lzop
SPL_LOAD_FILE_FAT:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、err --1
SPL:读取映像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、err --1
加载 remotecore ipu1!时出错、继续引导...
SPL:Falcon_args_file 未在环境中设置、回退到默认值
读取 single-stage-boot.dtb
错误:FAT 扇区大小不匹配(FS=0、DEV=512)
SPL_LOAD_IMAGE_FAT_OS:读取映像 single-stage-boot.dtb 时出错、err --1
读取 u-boot.img
读取 u-boot.img
读取 u-boot.img
"从这里开始吧。"


出现这些错误消息后、需要多次重新启动、直到恢复正常操作。 这需要几分钟到几个小时,这是相当恼人的。

---

您能否告知此问题是否仍然是保修问题、因为团队成员仅在2025年2月才收到此问题?

非常感谢

此致

Adnan