This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:TMAG5170UEVM

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170UEVM, TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490473/tmag5170uevm-tmag5170uevm

器件型号:TMAG5170UEVM
主题中讨论的其他器件: TMAG5170

工具与软件:

在 launcher.exe 上双击时、TMAG5170UEVM 的离线 GUI 无法启动

由于我的公司不允许我使用云 GUI、因此我必须离线安装 GUI 和 gcruntime.v12。 从安装过程中的最后一个窗口启动 GUI 可行、但正常启动不可行。 在双击 exe 之后、绝对没有任何反应。  

在 gcruntime 日志文件中、我发现以下错误:"Error running C:\Texas Instruments\guicomposer\runtime\gcruntime.v12/runtime/deskdb/content/ticloudAgent/win/install_drivers.bat:Program ended with an error exit code"。

如何解决该问题? 提前感谢!

 

(我使用的是 Windows 10 Enterprise 22H2、x64系统)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您收到错误的.bat 正在尝试安装这些驱动程序:

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/support-software/MD-seBqV4p5Vf/4.2.0.0/PAMB_USB_Driver_Installer-v4.2.0.0.exe

    您是否能够直接安装它们?

    谢谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    在安装 GUI 之前、我们已安装 PAMB USB 驱动程序。 我将要求我们的 IT 部门重新安装驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们知道情况如何。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、重新安装驱动程序无法正常工作。 问题和以前一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我将与此联系、以了解安装程序中发生了什么情况。 我会在第二天给你回电话。

    谢谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 GUI Composer 团队提供的反馈如下:

    这可能是一些权限问题,即安装程序通常使用提升的权限运行,它可以启动,而在正常执行期间,应用程序不会启动。

     

    查看是否存在错误的一种方法是打开 Windows 命令窗口和应用程序安装目录

     

    它应该类似于:"C:\Users\WIndowsUserLogin\guicomposer\runtime\gcruntime.v12\TMAG5170"

     

    然后复制/粘贴下面的命令、以查看是否出现其他信息和/或错误。

     

    ..\runtime\TICloudAgentHostApp\ApplicationServer.js node.exe --browser=../runtime/node-webkit/nw.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样就成功了、我可以从命令窗口启动 GUI、这是一种权变措施、对我来说完全没问题。  

    感谢您的帮助!