This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:TI 软件中的到达角

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492867/iwr6843isk-angle-of-arrival-in-ti-software

器件型号:IWR6843ISK

工具与软件:

您好!

我在 Matlab 中对到达角的仿真进行了编程、并将该仿真与 TI 的信号处理进行了比较、以验证我的解决方案。

在 TI 的文档中、我看到您使用了 Rx 相位补偿、但我在源代码中找不到它。

我的基本问题是、您在做什么类型的相位补偿、IF 方程是什么? 它是启发式的还是具有算法背景的?

我希望您能帮我解决这个问题。

大家好

Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 我期待您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相位补偿 是基于范围偏置校准的复杂乘法。 这是基于目标在0度处测得的数据的启发法。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate、

    非常感谢您的帮助:)