This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:LP87702 PMIC 监控和控制

Guru**** 2612755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702, IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488534/iwr1843boost-lp87702-pmic-monitoring-and-control

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:LP87702

工具与软件:

我目前正在探索中程雷达演示、我想了解如何 在评估板上使用 LP87702 PMIC。  在 MRR 演示应用程序中、我无法找到 PMIC 的配置或监控位置。  我问这个问题的原因是、我们的硬件团队希望为我们的生产系统使用不同的电源管理解决方案。  I2C 驱动程序在何处初始化?  或者不使用该设备、PMIC 以出厂默认设置运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    可以、在 IWR1843BOOST 中初始化 I2C 驱动程序。 我将该主题传递给 PMIC 团队、了解更多详细信息。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到 中距离雷达演示中 I2C 驱动程序初始化的位置。  对"I2C"的演示源搜索出现空白、这使我认为驱动程序没有在演示中进行初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我的意思是、PMIC 的 I2C 接口可以在 IWR1843BOOST 中使用、而不是在特别的中等距离演示中使用。 我需要向软件团队确认是否为该特定演示启用了 I2C。 请给我们几天的时间。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我们没有将 I2C 演示与中距离演示集成在一起的演示。 您必须参考 SDK 中的 I2C 驱动程序示例并将其集成到中距离演示中

    此致