This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:提高人体形状检测的点云密度–AWR1843

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492824/awr1843boost-increasing-point-cloud-density-for-human-shape-detection-awr1843

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

您好!

我正在使用 AWR1843 EVM 将检测到的物体分类为人或非人。 为了实现这一点、我将提取点云数据并尝试可视化物体形状(本质上、雷达立方体绘图)。

设置详细信息

  • 我使用 DSS 和 MSS 应用。

  • DSS 处的 DPC 正在使用物体检测 DPU。

  • 我收集了一个点云突降、对应的场景是人类站在雷达前方约1分钟、距离小于2米。

面临的问题

  • 绘制点云时、我观察到大多数点的仰角为零。

  • 稀疏的检测使得很难模拟人的形状、我需要训练用于人类分类的 ML 模型。

我将附加转储文件和用于参考的雷达配置。

请求协助

  1. 如何增加检测点的数量、以获得更密集的点云、从而更好地代表人体形状?

  2. 是否有需要优化的特定雷达配置参数(例如线性调频脉冲/剖面设置、CFAR 阈值、检测设置)、以提高点云分辨率?

  3. 是否建议使用后处理技术来优化捕获的数据?

对于任何有关提高检测密度和实现更详细的人体形状表示的指导、我们都将不胜感激!

提前感谢!

附件

1.点云转储

e2e.ti.com/.../2311.data.txt

2.雷达配置

e2e.ti.com/.../awr1843_5F00_config.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过使用 DPU 中的更高方位角和仰角 FFT 点数、可以获得更好的场景分辨率。 请注意、您至少需要64点方位角 FFT 和8点仰角 FFT 来评估人体图。 检查您使用的配置和所使用的演示是否支持。 但请注意、雷达无法提供类似于 IR 摄像头的精确点云。 由于 AWR1843中只有12根虚拟天线、因此点云密度将受到限制。 但您可以尝试设置方位角和仰角 FFT 的最大值、从而改善分布

    此致