This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:电流消耗

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492038/tmag5273-current-consumption

器件型号:TMAG5273

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

关于电流消耗 ICC_DCM、我有两个问题。
问题1:
是否有任何低噪声模式下的电流消耗数据?

我仅找到低有效电流模式(LP_LN=0b)的条件。

问题2:
提供了1ms 和5000ms 间隔的电流消耗数据、

在其他5ms、10ms、15ms、20ms、30ms、50ms 时间间隔内是否有任何数据? 100ms、500ms、1000ms、2000ms 和20000ms?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    以下文档中的第2.1.1节自占空比低功耗运行展示了如何帮助计算器件在各种睡眠时间间隔下的估算电流消耗: 使用霍尔效应传感器的低功耗设计 

    此外、上面文档中的表2-2提供了 Vcc 为1.8V 时各种条件下的电流消耗。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    感谢您分享有用的文档!

    此致、

    TTD