This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:更远距离的演示?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493207/awr2243-longer-range-demo

器件型号:AWR2243

工具与软件:

Im 将 MMWAVCAS-RF-EVM 与 MMWAVCAS-DSP-EVM (AWR2243)与 MMWAVE_STUDIO_02_01_01_00配合使用、采用4芯片 MIMO 级联模式。

我们希望在大约130米的最大范围内对其进行测试。

您是否具有 Matlab 4chip_cascade_mimo_example 项目更远距离演示版本的链接?  

您是否已准备好使用 该范围内的 Cascade_Configuration_版本?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应使用 MMWAVE_STUDIO_03_00_00_14评估  MMWAVCAS-RF-EVM。

    您可以参阅 使用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计(修订版 A) 、了解可用于实现高达150m 检测距离的配置。  *。lua 脚本仅供参考。 您可以根据需要对其进行修改。

    [报价 userid="648058" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493207/awr2243-longer-range-demo 您有指向 Matlab 4chip_cascade_mimo_example 项目更远距离演示版本的链接吗?  [报价]

    相同的 MATLAB 脚本可以用于远距离配置。

    此致、

    Samhitha