This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:如何配置 txOutPower

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493276/awr6843-how-to-configure-txoutpower

器件型号:AWR6843

工具与软件:

尊敬的团队:
我使用的是 AWR6843、我有一些相关的问题 来自 profileCfg 的配置。

1) 1) txOutPower 配置的有效范围是多少? (最小值和最大值)
2) 2)配置的步长是多少? 能否将其设置为以1dB 为增量?
3) 3)我可以在哪里找到解释这种情况的文档?

提前感谢您
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请在下面的位置中找到有效范围和步长: file:///C/C:/ti/mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/control/mmwavelink/docs/doxygen/html/structrl_profile_cfg__t.html

    希望这对您有所帮助!

    谢谢!
    Deexith