This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:有关 AWR2243和 IWR2243的问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR2243, AWR2243, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493079/awr2243-questions-about-awr2243-and-iwr2243

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:IWR2243、、 AM2732

工具与软件:

您好!

我的客户希望级联两个或三个 IWR2243或 AWR2243器件。

如数据表中所述、需要使用 SPI 和 CSI2进行级联。 正确吗?

 

他们目前还在考虑将 AM2732用作雷达处理器。

是否可以由另一家公司使用任何其他处理器进行级联?

如果无法做到、请告诉他们原因。

 

您能告诉他们为什么 AWR2243没有 QSPI 吗?

除支持温度和 Q100之外、IWR2243和 AWR2243之间是否存在其他差异?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表中所述、需要使用 SPI 和 CSI2进行级联。 正确吗?

    AWR2243在单芯片和级联中都需要 SPI 和 CSI2才能正常工作。 SPI 使用 mmwavelink API 控制和配置 AWR2243、接收到的数据通过 CSI2流式传输。  

     有关更多信息、请参阅《编程人员指南》。

    他们目前还在考虑将 AM2732用作雷达处理器。

    是否可以由另一家公司使用任何其他处理器进行级联?

    如果无法做到、请告诉他们原因。

    AM2732是客户能够快速开始双芯片级联评估和开发的理想选择。 TIDA-020047 (可订购: AWR2243-2X-CAS-EVM)。 此外、 只要处理器可以与传感器连接、也可以使用另一个不同的处理器。

    您能告诉他们为什么 AWR2243没有 QSPI 吗?

    AWR2243依靠主机处理器(例如 AM2732)在初始化期间通过 SPI 加载固件。 它没有 QSPI、因为它无法从板载闪存自行启动。

    除支持温度和 Q100之外、IWR2243和 AWR2243之间是否存在其他差异?

    谢谢!

    Jin