This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:运行时温度校准

Guru**** 2611115 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491568/awrl1432boost-runtime-temperature-calibration

器件型号:AWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

工具与软件:

您好、TI 专家!

我想在非低功耗模式下校准温度运行时间。(mmw_demo 示例)

在冷复位后执行温度校准、由于 mmWave_OpenLink ()功能处于低功耗模式 INIT 状态而退出深度睡眠模式。

在非低功耗模式下、处理在 dpc.c 中 dpc_excute()的 while 循环中执行

如果我 在 DPC_excute()中使用 mmwave_OpenLink ()函数,我可以在非低功耗模式下进行运行时温度校准吗?

谢谢你。

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法在 DPC_execute ()内调用 OpenLink()。 需要在处理结束时直接在 DPC_execute()内调用温度校准

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    在 OpenLink()中、实现了温度校准功能。  

    1. 设置温度测量配置

    2.调用 rl_fecssTempMeasTrig API、  

    3、比较温度当前箱和旧箱。

    4.调用 rl_fecssRfRuntimeCal ()<-这个函数是温度校准触发器。

    (如果我错了、请告知我)

    如果使用 rl_fecssRfRuntimeCal()函数、似乎需要先执行2和3。

    "需要直接调用温度校准"是否意味着我需要使用上述 2,3,4个函数创建温度校准函数?(在非低功耗模式下,1已经在 DPC_excute()之前设置)  

    或者有其他温度校准函数吗?

    谢谢你。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    为了解如何使用这些 API、此处提供了参考文档。

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_03_00\firmware\mmwave_dfp\docs\mmwave_dfp_interface_control_document.pdf

    为了测量温度、需要使用2个 API:

    • rl_fecssTempMeasCfg()
    • rl_fecssTempMeasTrig ()

    有一个简单的示例展示了如何使用它

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_03_00\firmware\mmwave_dfp\examples\source\rlexample_tempmeas.c

    您会注意到、这与运行时校准无关

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    • rl_fecssTempMeasCfg():此 API 配置用于温度测量
    • rl_fecssTempMeasTrig ():该 API 触发测量

    测量后需要对温度变化进行计算和补偿。

    实现该功能的函数是什么?

    rl_fecssTempMeasTrig () API 是否会 补偿温度变化?

    谢谢你。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想有些困惑。 与温度变化相关的补偿通过运行时校准执行、并且是自动的。 只需要启用它。

    与测量温度相关的 API 不用于补偿、仅用于读取温度信息。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    抱歉、我键入了错误的传感器。 我使用的是 AWRL6432。  过程可能不同。 我的问题令人困惑。

    我要结束该问题并咨询 AWRL6432。

    谢谢你。

    此致、

    JB