This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:矩形线圈

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1480372/ldc1312-rectangular-coils

器件型号:LDC1312

工具与软件:

尊敬的各位团队:

我们计划使用 LDC1312制作矩形线圈。

如何计算线圈之间的距离和可测量距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chu、

    根据线圈的尺寸、您可以将矩形线圈近似为跑道式线圈、这些线圈受我们的 电感式感应设计计算器工具的支持、该工具还将提供线圈的距离与电感以及其他参数的估算值。

    该工具还将根据您的设计参数提供建议的器件设置。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢。

    我再提一个问题。

    除了线圈最大直径外、还有哪些其他因素与线圈的感应距离有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chu、

    线圈中的匝数也会 对电感产生很大影响。
    您可以 在 电感式感应设计计算器工具中改变直径和匝数 、并查看 这两个参数对线圈电感的影响。

    此致、
    John