This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:如何将 ADC 与假 HWA 一起存储到 L3中

Guru**** 2611445 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494018/awr6843aop-how-to-store-adc-into-l3-along-with-fake-hwa

器件型号:AWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

工具与软件:

尊敬的专家:

现在、我想 将 ADC 存储到 L3中。 为了节省 时间、我要在当前 SDK 框架下执行此操作。 具体来说、我想尝试使用 ADC -> HWA (虚拟操作)->将其存储到 L3中的方案。

那么、我的问题是如何将 HWA 设置为虚拟操作。

谢谢。

此致、

Stan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan:

    您可以将 hwaParamCfg 编程为  

    1) 1)具有相同的输入数据(hwaParamCfg.source)

    2)修改了输出数据(hwaParamCfg.dest)、因为它是16位实数、而不是16位复数

    3) 3)禁用 hwaParamCfg 中的操作、例如、禁用 FFT:hwaParamCfg.accelModeArgs.fftMode.fftEn = 0;

    可能有多个 hwaParamCfg、您需要根据需要决定将其删除。

    您还需要更改距离 FFT 输出 EDMA 编程以传输16位实数数据。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自刚:

    感谢您的答复。  

    我想知道为什么输出数据被修改为16位实数(在2中提到)。 据我所知、 AWR6843AOP 器件支持复数基带架构、ADC 采样是复数16位。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan:

    我的错。 我认为它适用于 AWRL6432。  在您的示例中、输入应该是16位的复数、输出也是16位的复数。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zigang! 我会尝试它。