This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:具有人员跟踪配置的生命体征

Guru**** 2611405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494197/iwrl6432aop-vital-signs-with-people-tracking-configure

器件型号:IWRL6432AOP

工具与软件:

您好!
我想使用 IWRL6432AOP 的生命体征与跟踪演示进行一些研究。 但是、我不清楚配置文件中参数的含义、并且无法找到相关的文档。 能否提供一些相关文档?
配置参数:
%"二○○○/二○○
% Track4.12.B Classification_Mid:线性调频脉冲配置和
%处理链旨在检测、定位、跟踪和
对室内或室外环境中的物体进行分类百分比
%此配置利用~1GHz BW (~20cm 距离分辨率)和
%启用 EVM 的所有可用六根天线。
%此配置的最大消歧范围为~10m。
%在此配置中、自动模式(主要和次要)启用以进行跟踪
具有任何运动(包括细微运动)的物体百分比。
%"二○○○/二○○
sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 8 0 256 4 23 2
chirpTimingCfg 6 18 0 75 60
frameCfg 2 8 580 32 133 0
guiMonitor 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
sigProcChainCfg 32 2 1 2 4 4 0 15
cfarCfg 2 8 4 3 0 6.0 0 0.5 0 1 1 1 1
aoaFovCfg -70 70 -40 40.
rangeSelCfg 0.1 10.0
离合器拆卸1.
antGeometryCfg 1 1 1 0 1 1 3 1 2 0 3 2.5
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
ADCLogging 0
LowPowerCfg 0
factoryCalibCfg 1 0 30 1 0x1ff000
BoundaryBox -2 2 0 5 -0.5 3.
sensorPosition 0 0 1.1 0 0 0
StaticBoundaryBox -1 1 0.5 3 0 3.
gatingParam 3 2 2 4
stateparam 3 3 12 2000 5 2000
allocationParam 6 10 0.0001 4 0.5 20
maxAcceleration 0.4 0.4 0.1
trackingCfg 1 2 100 1 61.4 191.8 133.
presenceBoundaryBox -1 1 0.5 3 0 3.
microDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1
classifierCfg 0 3 4
波特率1250000
sensorStart 0 0 0 0 0
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在以下文档中找到 CLI 命令的含义

    mmwave_L_SDK_05_05_03_00\docs\sdk.pdf Motion_Presence_Detection_Demo_Tuning_Guide

    mmwave_L_SDK_05_05_03_00\docs\sdk.pdf Motion_Presence_Detection_Demo_Group_Tracker_Tuning_Guide

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我下载 SDK 时、请求已被拒绝。 Web 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循发布的说明、告知您联系客户服务部门。

    此致!

    耐特