This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4003DNPQ1EVM:软件故障

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4003DNPQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492684/opt4003dnpq1evm-software-malfunction

器件型号:OPT4003DNPQ1EVM

工具与软件:

当我在 Windows 10上使用 OPT4003DNPQ1EVM_GUI 时、
软件启动、
但似乎无法识别该器件、
"Start Capture"按钮显示为灰色、我无法操作。
你知道这是什么原因吗?
如有必要、您能否告诉我如何安装驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gento:  

    请检查4001EVM 器件是否显示在设备管理器中、如下所示:

    谢谢!  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Scherphorn 先生

    在设备管理器中、显示"USB Serial Device (COM6)"和"USB Serial Device (COM7)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gento:  

    我正在尝试重现您的问题、我会很快回复您。

    如果 Latte 的日志中显示有任何内容、请在此处分享。  

    谢谢!  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scherphorn 先生、

    连接设备并启动软件后、您将看到下图。

    在该状态下、"Start Capture"按钮被禁用、不进行任何测量。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gento:

    GUI 在器件关断模式下无法运行、这是您所示图像中的当前状态、如操作选择中的"PWRDN"所述。

    您将需要单击下拉列表并选择"连续"操作模式、然后它将允许您开始捕获和查看测量。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Balmaceda,

    问题迎刃而解。

    非常感谢。