This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:IWRL6432AOPEVM 入门

Guru**** 2459610 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496783/iwrl6432aopevm-getting-strated-with-iwrl6432aopevm

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!
我购买了 IWRL6432AOPEVM 来探索该芯片的功能。 首先、我运行了预加载的演示程序并检查了其功能。 目前没有任何问题。 接下来、我设置了一个目标、通过调试器运行演示项目并验证一切是否正常工作。 这是我遇到问题的地方。 下面是我的操作顺序:

  1. 导入演示项目。 我在 Resource Explorer 中找到了工程"mmwave_demo_xwrL64xx-aop_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang"、并将其添加到了我的工作区。

  2. 启用"Reset the target on connection"选项。 如果不执行该操作、调试将立即崩溃至错误处理程序。

  3. 开始调试。 Run→Debug→Resume。

  4. 在 PC 上启动可视化工具、并按照演示说明选择适当的配置并上传。

  5. 此时、微控制器程序会遇到错误。 调试控制台输出以下消息:

    [Cortex_M4_0] ASSERT: 28.487693s: ../mmw_cli.c:CLI_MMWaveSensorStart:2458: 0 failed !!!

    根据调用栈、程序在以下函数调用时崩溃:

    /* FECSS RF Power ON */
    retVal = rl_fecssRfPwrOnOff(M_DFP_DEVICE_INDEX_0, &gMmwMssMCB.channelCfg);

    我也尝试启用CLI_REMOVAL,但结果是相同的。 以下是控制台日志:

    Error: mmWave Control Initialization failed [Error code -203227582] [errorLevel 2] [mmWaveErrorCode -3102] [subsysErrorCode 16272] Warning! BPM is not supported on this device Error: FECSS RF Power ON/OFF failed Exception: ../mmw_cli.c, line 2458.

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在转到 Code Composer Studio 并从项目中加载.out 之前、您是否首先通过 Uniflash 刷写"empty.debug.appimage"二进制文件?

    位于 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_03_00\examples\empty\xwrL64xx-evm4fss0-0_freertos\ti-arm-clang\empty.debug.appimage

    此致、

    Pedrhom