This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:关于表'6.3通电时间(POH)'

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496861/awr1843aop-about-table-6-3-power-on-hours-poh

器件型号:AWR1843AOP

工具与软件:

该表似乎显示了如何在典型使用环境中为每个温度范围分配10,000小时(600 + 2000 + 6500 + 900)的预期 POH。
-40°C:600小时(占总 POH 的6%)
75°C:2000小时(总 POH 的20%)
95°C:6500小时(占总 POH 的65%)
125°C:900小时(占总 POH 的9%)

所以、

75°C 的6500小时比95°C 的6500小时更糟糕吗?

常识表明、半导体在低温条件下更有利、但在-40°C 下 PoH 值为600小时并不适用。

半导体通常在高温下具有热保护特性、但表中显示其在低温下的特性更具风险。