This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001-Q1:INT 引脚的配置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492098/opt3001-q1-config-for-int-pin

器件型号:OPT3001-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望检查 INT 引脚硬件设置。  

如果它们不使用 中断输出、可以在 INT 引脚上悬空吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Youhei 您好!  

    是的、如果不使用 INT 引脚、则可以将其保持悬空。

    谢谢!  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的确认。

    此致、

    Youhei