This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP SDK 下载

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494146/iwrl6432aop-iwrl6432aop-sdk-download

器件型号:IWRL6432AOP
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:
我从 TI 官方网站购买了 IWRL6432AOP 评估模块。 目前、我打算在这块电路板上进行一些演示研究。 根据官方网站上的说明、我需要下载 SDK 版本5.5.0.1。 但是、当我单击下载链接时、我被拒绝访问。 请参阅下面的屏幕截图。 能否就如何解决此问题提供建议?
感谢您的帮助。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您及时的答复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对反应缓慢表示歉意。 您是否已经按照建议通过 TI 客户支持中心(www.ti.com/supportform)创建了支持请求单?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    是的、我已经创建了一个支持请求单、并且 我收到了一封回复电子邮件。 它提到、由于全球贸易合规性限制、我的申请被拒绝。 但是、我已成功购买此器件。 我现在不允许下载是不合理的。 如何解决此问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的、谢谢。 还有几个问题、您能告诉我您所在的国家/地区吗? 另外、您提到此 SDK 链接来自官方网站的说明、您能告诉我您在哪个页面找到这些说明吗? 如果您尝试下载最新的 毫米波 L SDK 5.5.3.0、是否存在同样的问题 

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Josh:

    我在中国广东。 该演示对应的文档链接为: dev.ti.com/.../vital_signs_user_guide.html

    SDK 下载的网站是: www.ti.com/.../MMWAVE-L-SDK

    我尝试下载 MMWAVE-L-SDK 版本5.5.3.0、遇到同样的问题。

    以上内容有什么问题吗? 我希望尽快收到您的回复。 谢谢你。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已确认下载链接没有问题。 TI 一直试图遵守全球贸易限制、因此可能存在禁止您访问内容的限制。 很遗憾、我无法在 E2E 论坛上帮助您解决这个问题。 我鼓励您尝试通过客户支持中心解决此问题。

    此致、

    Josh