This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-SCB:工作温度范围

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA740B, TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495864/ti-scb-operation-temp-range

器件型号:TI-SCB
主题中讨论的其他器件:INA740B

工具与软件:

您好!

我们的客户正在考虑在温度室中对 INA740B EVM 和 TI-SCB 进行评估测试。
TI-SCB 的工作温度范围是多少?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi-San、

    我们注意到、已在整个温度范围内对 TI-SCB 进行了评估。 但是、TI-SCB 的主 IC 的环境工作温度范围为-40°C 至105°C。  不过、如果看物料清单、似乎最敏感的元件是针对-40°C 至85°C 的环境温度而设计的。 如果您的温度高于85°C、则需要在温度室内外放置 TI-SCB、而只需在内部布线。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch-San:

    感谢您的支持。

    此致、
    Hiroshi