This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:HWA:Numloops=4095不会无限工作

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494190/iwrl6432boost-hwa-numloops-4095-does-not-work-infinitely

器件型号:IWRL6432BOOST

工具与软件:

您好!

我在 FFT1DEN=1、PARAMSTART=0、PARAMSTOP=0时遇到相同的问题

 作为权变措施、我将每4000个循环对 HWA 进行一次重置。

该问题是否有任何解决方案?

提前感谢。

此致!

Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    对反应延迟深表歉意。  我认为问题在于您尝试循环使用的参数集数量。  您是否参考了 本文档中的第1.2节以了解如何针对无限循环正确配置 HWA 的信息?

    此致、

    Santosh