This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:关于 TIA 规范。

Guru**** 2457920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495903/lmp91000-about-tia-specification

器件型号:LMP91000

工具与软件:

嗨、团队:

我可以通过在 C1和 C2之间使用外部寄存器来选择增益。
但是、我不知道该电阻值有多大的增益。
您能给我提供 TIA 规格的更多详细信息吗?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    这是一个跨阻放大器、因此它可以将电流转换为电压。 兼容电化学电池的工作电极(WE)引脚将输出小电流、因此使用 TIA 增益电阻器将其转换为 VOUT 引脚上的电压。

    增益可通过 I2C 寄存器在内部设置、以便从预编程选项列表中进行选择。 也可以选择自己的增益电阻器跨接 C1和 C2。 请注意、LMP91000支持的最大电阻值为350千欧。

    此致

    - Alex Thompson