This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:开箱即用2944演示 TDM 不使用示例配置文件配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496196/awr2944evm-out-of-the-box-2944-demo-tdm-not-working-with-example-profile-config

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在尝试在 TDM 模式下设置开箱即用的2944演示。

我已经MMWDEMO_TDM在环境中定义了符号并相应地构建了工程。 然后、我将 TDM 配置文件从以下路径发送到毫米波演示可视化工具:

C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\tdm_awr2944

我已经测试了提供的所有文件、但不断遇到警告:
"调试:初始化校准状态= 0xffe"
此外、没有串行流量(我还使用 PuTTY 验证了这一点)。

您能否就可能出现的问题提供建议?

此致、
Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为参考、这不是警告、而只是状态更新。 此外、我想验证两点、您在哪里获得正在开发的 projectspec 文件(因此、我可以尽可能重建环境)、并且您是否检查了数据端口(而不是应用程序 UART 端口)的串行流量?

    此致!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请突出显示您在工程中更改了哪些内容以及进行了构建以进行 TDM 演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel、感谢您的快速响应。

    我从 CCS 12.4.0的 Online Resource Explorer (MSS 和 DSS 工程)下载了示例 out_of_box_example_2994

    然后、我在 MSS 工程属性中、在预定义符号下将 MMWDEMO_DDM 变量更改为 MMWDEMO_TDM。

    然后、我像前面所说的那样构建了项目、并运行加载配置文件的应用程序。 (我已从 CCS 进行调试、也已使用 uniflash 独立进行了调试)。

    我可以从应用程序端口读取(例如、如果我发送"version"、我可以读取 ProcChain:TDM) 、而我在数据端口上看不到任何数据(在 sensorStart 命令之后)。

    对于 projectspec 请求、您能帮助我了解其位置吗?

    再次感谢大家、

    Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TDM 演示似乎没有问题。 对于从雷达工具箱中此位置导入的上下文 projectspec、我添加了 defines 以运行 TDM 演示(最初是 DDM 演示)。

    C:Out_Of_Box_Demo、src、awr294x

    因此、我想进一步深入了解您的应用、并提供了两个选项。

    1) 1)如果您只需要运行 TDM 演示、则可以在以下位置刷写应用映像、并使用与您使用的同一文件夹中的配置文件运行演示。 (我确认它正在工作)

    "c:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoTDM.appimage"

    2) 2)如果您想要开发但不专门需要 TDM 演示、我建议您首先使用我说过的雷达工具箱中的位置处的 projectspec。 它用于 DDM 演示、其在整个雷达器件中获得更广泛的支持。 我对它进行了测试并验证它是否正常工作。 如果您在构建时遇到任何问题、请参考我们的上一个 E2E

    (+) AWR2944EVM:示例项目未编译-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致!

    Gabriel