This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:用于 MIMO 捕获的 ADC 数据

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495510/mmwcas-dsp-evm-adc-data-for-mimo-captures

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM

工具与软件:

大家好、我目前正在使用此器件、以便启用并解析通过多个 TX 天线捕获的 ADC 数据。 从 PDF 文件中、我仅了解了使用单个 TX 天线采集样本时如何在 ADC 文件中组织数据。 我已经发现、MIMO 捕获使用多个线性调频脉冲配置、以便使用不同的 TX 天线发射线性调频脉冲、因此、我想我需要了解这些线性调频脉冲是如何存储在数据文件中的。

我用于解析单个 TX 天线的数据的格式如下:每个文件都解析为整数列表、每个文件的大小为2字节、采用二进制补码;然后、此数字列表以4为一组进行组织、将前2个整数分配给前2个样本的实部、其他数表示复数部分。 针对每次采样、针对每个 RX 天线、针对每个线性调频脉冲重复这组4个数字;因此、我然后构造如下所示的数据立方体:

- 在文件中循环(N_chirps)次,每次都取一个大小的数据块(N_Rx_Antennes * N_ADC_SAMPLES )

-在每个数据块中循环(N_Rx_Antennes)时间,取一个大小的片(N_ADC_SAMPLES )

-在每个切片上循环(N_ADC_SAMPLES )次,从一组4个数字构建2个复数样本

我的问题是:如何组织来自不同 TX 天线的不同线性调频脉冲? 雷达是否会先放置来自第一个 TX 天线的第一个线性调频脉冲、然后放置来自第二个天线的第一个线性调频脉冲、然后放置来自所有 TX 天线的第二个线性调频脉冲、等等? 或者、它可能会首先放置来自第一个 TX 天线的每个线性调频脉冲、然后是来自第二个 TX 天线的所有数据、然后是来自第三个...? 如何解析来自不同线性调频脉冲的数据才能正确地将从不同 TX 天线传输的线性调频脉冲样本分频?

期待响应。 此致、

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 MMWCAS-DSP-EVM 时、原始数据以特定格式进行组织。 其中有数据以及元数据。

    请参阅

    mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_casacity_MIMO_examples\utils\dataParse

    遗憾的是、开发这些脚本的团队已不能再提供支持。

    我建议您使用 google 站点搜索查找与此问题相关的旧主题。

    下面我们举例说明

    站点 e2e.ti.com mmwcas 数据格式

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我曾尝试查看您提到的文件、尤其是指定文件夹中的.m 文件:

    mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascade_mimo_examples\utils\dataParse

    遗憾的是、我可能记得这些文件其实没有什么用处、因为它们只是对如何将 来自不同级联器件的数据组合到单个雷达数据立方体中提供了很好的解释-我实际上以前就知道过这一点、因为我使用的文件与您指出的文件完全相同、而我现在使用的单 TX 数据解析算法的基础。 当然、这可能是需要使用多个 TX 天线(因为每个雷达芯片都可以通过单个 TX 天线进行发射、从而产生有效的4TX/16RX 器件)的解决方案、但仍然不能为我提供每个器件启用多个 TX 天线的可能性、因此我要将此选项作为一个长期解决方案予以丢弃。

    此外、根据我的需求设置不同的配置似乎并不容易(更不用说可能了)(因为它可能需要为不同的器件设置不同的配置文件、线性调频脉冲和帧、以实现至少一定程度的配置自由-我目前无法在不中断用于数据采集的程序并强制对整个器件进行复位的情况下执行此操作)。 事实上,我正在计数的软件显然是过时的,没有正式支持,只是我需要面对的另一个障碍,根本不容易解决,因为我现在必须做所有这一切只是自己(或与资源,我可以找到其他人,这可能比我更幸运,偶然发现一个好的解决方案"偶然")。

    希望我能够在这里与我的情况积极的更新. 此致、

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、

    在转到级联配置之前、还可以查看单个传感器的配置并了解该配置。

    您可能需要通过独立传感器了解该问题的答案:"我的问题是:不同 TX 天线的不同线性调频脉冲是如何组织的?"  

    我建议您从此处下载 SDK 2.1

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK

    选择"下载"、查看所有版本、向下滚动并选择 v 02.01.00.04

    仅下载并安装 SDK 软件包(不需要其他软件包)

    安装 SDK 后、打开

    C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\docs\mmwave_sdk_module_documentation.html

    选择"Demo xwr14xx_mmw Demo"

    阅读有关"天线配置"和"数据路径-一维 FFT 处理"的章节  

    这将回答一些有关如何组织来自不同 Tx 的不同线性调频脉冲的问题。 此组织是可配置的。

    谢谢你

    Cesar