This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:mmwcas-rf-evm

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1486224/awr2243-mmwcas-rf-evm

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具与软件:

如何在以下文件夹中运行和绘制 MATLAB 示例文件

C:\ti\mmwave_studio 03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascade_mimo_example

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、开发 Matlab 代码的团队不再提供支持。

    因此、我们只能对该代码提供有限的支持。

    我们需要首先运行 add_paths.m 来初始化路径

    然后、您需要运行 CASCACK_MIMO_signalProcessing.m

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的指令、我们首先执行了 add_paths.m。 当我们运行第二个程序"Cascade_MIMO_signalProcessing.m"时、我们收到的是文件标识符错误:
    dataPlatform = TDA2
    错误:feof:无效的流号=-1
    错误:调用自
     CASCAD_MIMO_SIGNALProcessing 第63行第7列
    稍后、我们通过输入完整文件名执行步骤。 但 fidList 标识符显示-1值。 这就是抛出错误的原因。 如果我选择路径名、我就可以打开文件并进行物理读取。  由于我们没有较新版本的 MATLAB、因此我们使用 MATLAB 在线平台执行。
    请帮助我们解决。提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们无法帮助解决这些 Matlab 问题。 我建议您查看 Mathworks 论坛

    谢谢你

    Cesar