This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP101:TMP101nA/250G4警报引脚可上拉1.8V 或不上拉?

Guru**** 2459550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP110, TMP101, TMP118, TMP102, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495594/tmp101-tmp101na-250g4-alert-pin-can-be-pull-up-with-1-8v-or-not

器件型号:TMP101
主题中讨论的其他器件: TMP118TMP102、TMP110、 TMP1075

工具与软件:

您好!

我在 我的设计中使用的是 TMP101nA/250G4、我想知道由于处理器 IO 电平为1.8V、我们是否能够以1.8V 的电压拉取警报? 但 TMP101nA/250G4 V+为3.3V。  

谢谢
Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sagar、

    我建议在电源线路上保持 VDD、对于 TMP101、上拉电阻是相同的。 电源电压的规格介于2.7V 和5.5V 之间。 我们无法保证器件在1.8V 下的性能。 TMP118可以为 VDD 和上拉电阻器使用不同的电源、并可以降至1.4V。 精确的解决方案。   

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、McKean

    在我的设计中 VDD 是3.3V。 我想问的是、我是否可以将开漏输出警报引脚上拉为1.8?

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将警报引脚拉至1.8V。 ALERT 是一个不受电源限制的开漏输出。 如果它受电源约束、则会在绝对最大值表中注明。

    请注意、TMP102、TMP110和 TMP1075支持1.8V 操作、具有更高的精度、功耗和更低的成本。

    https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/digital/products.html#1241=Local&sort=1130;asc&

    谢谢!