This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:TMP103和 TMP112B 的 I2C 标准模式和快速模式

Guru**** 2610575 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495774/tmp103-i2c-standard-mode-and-fast-mode-of-tmp103-and-tmp112b

器件型号:TMP103

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否告诉我们、  在 I2C 主时钟@100kHz 的情况下、TMP103和 TMP112B 是否可应用于标准 I2C 模式?

系统的要求是将数据保持时间保持在"小于0.9uSec"范围内。

然而、对于 TMP112B 和 TMP103数据表时序要求表、它们仅支持快速模式。

TMP103表:

TMP112B 表:

如果上述器件无法满足要求、我们这里有更合适的器件吗? 谢谢!

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank、您好!

    是的、我们可以支持  TMP103和 TMP112B 的标准模式。  

    此致、

    Meredith McKean