This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:设计指南的角分辨率(Quot);TIDEP-01012"

Guru**** 2459590 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492719/awr2243-angular-resolution-for-the-design-guide-tidep-01012

器件型号:AWR2243
Thread 中讨论的其他器件: TIDEP-01012

工具与软件:

您好!

我在了解此参考设计的角分辨率时遇到问题。 在 MIMO 运行模式下、角度分辨率约为1.5°、使用角度分辨率公式 θ= 2/N 解除静止、几个虚拟元素重叠。  

我的问题在于被称为第二次测量的波束形成、因为据报道、角分辨率是相同的、但当我们一次使用所有天线进行传输时、该波束形成是如何接收的、或者波束控制过程是否与 TDM-MIMO 一起使用的?

我知道编写设计指南的原始团队不再负责、但关于角分辨率为何相同、可能会提供更详细的信息吗?

提前感谢您。

大家好

Denis