This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:如何使用 Python 将 AWR1843与 Raspberry Pi 4结合使用?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495578/awr1843-how-can-i-use-python-to-combine-the-awr1843-with-a-raspberry-pi-4

器件型号:AWR1843

工具与软件:

我最近买了一个 Raspberry Pi 4 8GB 的符号 Robocraze和我想知道是否有任何更多的零件或设置程序需要良好的沟通。 在这个过程中、是否有任何可以帮助我的建议材料、如文档或视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1843 SDK 演示使用 UART 发送检测点信息。 因此、需要对 Rasberry Pi 进行编程以接收 UART 数据。  

    遗憾的是、我们没有此类 python 脚本的示例我们有一个 MATLAB GUI 来读取 UART 数据并绘制该数据。

    谢谢你

    Cesar