This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:电容测量问题:观察到高波动

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494655/fdc1004-capacitance-measurement-issues-high-fluctuation-observed

器件型号:FDC1004

工具与软件:

在第二张照片中选择的白色线表示 Shield1。  我将 Shield1线放置在每个传感器线之间、并且还在后侧布置了 Shield1区域

我尝试了使用 FDC1004测量64个通道的电容。 在波动高达1pF 时、测得的电容平均为45pF。 目标是实现100fF 以下的波动。如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyung,

    如果您移除模拟开关并  仅使用 FDC1004支持的 PCB 布线测量电容、平均电容和波动看起来如何?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVR:1pF

    信号变化超过0.5pF

    此致、
    Hyung-ho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜测可能是来自周围 FDC1004的有源屏蔽层的噪声影响。 你怎么看待这种观点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyung,

    如果传感器和有源屏蔽之间存在相对延时时间、就可能会发生这种情况。

    传感器和有源屏蔽层应具有相同的波形、两者之间的电压差可以忽略不计。

    如果关闭或断开屏蔽层、是否会产生任何影响?

    此致、
    John