This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:LDC2114EVM 和 GUI 软件1.10.0

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488989/ldc2114-ldc2114evm-and-gui-software-1-10-0

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件: FDC2214

工具与软件:

大家好、我发现 Windows 的 GUI 软件非常不稳定。 有时、将 EVM 更新为配置模式仅在寄存器显示时有效、在重新启动软件后仅流式传输一次数据。 GUI 软件是否有更有用的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    很抱歉、您的 GUI 软件出现问题。
    您可以看到 GUI 的最新版本。

    确保 GUI 显示 EVM 状态为在使用之前和使用期间已连接。

    在 Configuration 页面上、还确认 Channel Sequencing Mode (重复 Single Channel 测量)的选择。 Seq. Chann。 测量)与"Measurement Timing/Enable"列中的复选框一致。 例如、如果您要进行单通道测量、请确保仅选中一个启用框、或者如果您要对通道测量进行排序、请确保选中多个启用框。 如果选择不一致、则可能会导致 GUI 尝试处理选择时发生延迟。  

    我尝试了一些实验、流页面最初对于单个通道和两个通道是间歇性的、但纠正方法是将绘制的数据类型从电容(pF)切换到原始代码检测到的传感器频率、然后切换回电容。 不知道为什么会发生这种情况,但行为是一致的与前试验。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复、但这没有帮助、因为使用 LDC2114时、GUI 配置页面中没有可用的选项。

    同样对于绘制窗口、电容没有选择。

    您使用的 GUI 是什么?

    此致、

    KARI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KARI。

    我使用的是 感应解决方案 EVM GUI 工具 v1.10.0的最新版本

    我目前只有 FDC2214可供使用、GUI 的"Configuration"页面如下所示:

    绘图页面如下所示:

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John、这似乎是完全不同的芯片、所以我的问题不存在。 使用 LDC2114时、操作更慢、绘图页面仅在冷启动后正常工作一次、在新设置后根本无法正常工作。 我对 evkit 重新编程、没有任何改进。 传感解决方案是否需要一些驱动程序或其他支持软件才能在 Windows 11上运行?

    此致、

    KARI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    让我们确保 GUI 和 EVM 已同步。
    GUI 是否会通过 Device 选项卡识别 LDC2114?

    此致、
    John