This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:如果毫米波雷达自动移动、如何检测运动物体?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495197/iwrl6432aop-how-can-i-detect-motion-objects-if-the-mmwave-radar-is-moving-by-itself

器件型号:IWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

工具与软件:

您好!

我已订购 IWRL6432 EVK 并演示运动检测功能。 我的问题是、如果雷达在移动、我如何使用它来感应移动的物体? 大多数用于运动检测的毫米波雷达会首先移除静态物体。 如果雷达自行移动、则所有静止物体都会移动并产生错误警报。 是否有办法让  IWRL6432的行为类似于 ADAS 雷达? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数汽车用例选择感应静止和移动物体、这可以通过从开箱即用演示中删除离合器移除 CLI 参数来实现。 您也可以考虑使用毫米波演示、该演示因其基于距离多普勒的处理链而受到汽车客户的青睐。

    此致!

    耐特