This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR 1443 Boost功能:硬件触发模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487864/awr1443boost-awr-1443-boost-hardware-trigger-mode

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1443

工具与软件:

大家好、我想使用 AWR1443BOOST+DCA1000来使用硬件触发模式。 根据之前论坛的讨论、我焊接了 R62电阻并将其连接到微控制器、微控制器可以发送一个周期为50ms、宽度为2us 的脉冲、如下图所示。

mmWave Studio 的配置如下:

第一个问题是:使用硬件触发的流程是什么? 如果将 No Of Frames 设置为401、则依次点击 DCA1000 ARM 和 Trigger Frame。 触发后、一个脉冲应该触发所有401帧还是一个脉冲只触发一帧、并且只有在发送了所有401个脉冲后才生成 bin 文件?
第二个问题是、当我根据上面显示的电路连接依次点击 DCA1000 ARM 和 Trigger Frame 时、仍然会在没有脉冲输入的情况下接收到下面显示的数据、但只有一帧数据

再次点击 DCA1000 ARM 和 Trigger Frame 并给出脉冲后、出现以下错误、未接收到任何数据。

如何解决这两个问题呢? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查找我的评论。  

    [quote userid="646485" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487864/awr1443boost-awr-1443-boost-hardware-trigger-mode 第一个问题是:使用硬件触发的流程是什么? 如果将 No Of Frames 设置为401、则依次点击 DCA1000 ARM 和 Trigger Frame。 触发后、一个脉冲应该触发所有401帧还是一个脉冲仅触发一帧、并且只有在发送完所有401个脉冲后才生成 bin 文件?[/QUOT]

    所有帧均由硬件脉冲触发。 "TRIGGER FRAME"选项卡只需使用一次即可指示开始状态。  

    [quote userid="646485" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487864/awr1443boost-awr-1443-boost-hardware-trigger-mode 第二个问题是、当我依次点击 DCA1000 ARM 和 Trigger Frame、根据如上所示的电路连接、下面显示的数据仍然没有脉冲输入、但只有一帧数据

    为此、您只需点击 DCA 1000 ARM 选项卡、Triger Frame 选项卡、然后为所有帧提供所需的所有同步输入脉冲。 接下来、您应该可以获得所有帧的所有数据。  

    谢谢!

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradipta。

    非常感谢您的回答。
    为响应您对第一个问题的回答、我是否可以理解为:当我需要具有401帧的 bin 文件时、我只需将 mmWave Studio 中的 No Of Frames 更改为401、然后点击 DCA1000 ARM 选项卡和 Trigger Frame 选项卡。 向 SYNC_IN 输入401脉冲信号是否足够?
    在回答您的第二个问题时、我仍然不明白为什么我依次点击 DCA1000 ARM 选项卡和 Trigger Frame 选项卡、但 SYNC_IN 不会输入信号、但仍会生成数据帧?
    我还有一个问题:我如何知道我的数据收集何时结束? 在进行上一次数据收集并显示消息"Record is completed. 记录停止已成功完成。" 再次逐一点击 DCA1000 ARM 选项卡和 Trigger Frame 选项卡、将显示"已为器件触发帧"、如果继续提供脉冲信号、则不会接收到数据。 您能告诉我应该怎么做吗?
    非常感谢、
    Lu Datong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="646485" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487864/awr1443boost-awr-1443-boost-hardware-trigger-mode/5720128 #5720128"]在回答您的第一个问题时、我可以理解为:当我需要一个具有401帧的 bin 文件时、我只需将 mmWave Studio 中的帧数量更改为401、然后单击 DCA1000 ARM 选项卡和 Trigger Frame 选项卡。 向 SYNC_IN 输入401脉冲信号是否足够?
    在回答您的第二个问题时、我仍然不明白为什么我依次点击 DCA1000 ARM 选项卡和 Trigger Frame 选项卡、但没有信号输入 SYNC_IN、但仍会生成数据帧?[/QUOT]

    我在工作台上没有看到这种情况。 您能否发送您的 lua 脚本以便我可以尝试复制它。  

    谢谢!

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大同先生/女士:

    如果使用 SW 触发器而不是 H/W 触发器、您能否确认一次 是否会在这种情况下接收到正确的 ADC 数据。  

    谢谢!

    Pradipta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradipta。

    非常感谢您耐心的回答。
    我可以确认的是、我在使用软件触发器时收到了正确的 ADC 数据。 当我使用硬件触发器时、没有导线插入 SYNC_IN 端口、没有数据接收、插入导线时、无论流水线中是否有外部信号输入、都会有数据接收帧、即一旦插入导线、将会有数据接收帧、无论线路中有高电平还是低电平。 (这适用于 AWR1443和 MCU 公共接地运行情况)。
    该如何解决该问题?
    谢谢!
    大同路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大同先生/女士:

    您是否可以将导线焊接到同步输入端口并在该通道上提供脉冲序列? 通过这一点、您能告诉我您是否收到了完整的帧数据?

    谢谢!

    Pradipta。