主题中讨论的其他器件:AWR2944
工具与软件:
您好!
我使用 AWR2944 OOB - TDM、一些问题适用于 HWA AoA 静态干扰消除配置。
对于 DPC_Ob原点 Det_Ao ACONFIG 函数、它不会设置 静态干扰消除 配置。
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPC_Ob4510 Det_Ao Aconfig (){
...
/*静态配置*/
aoaCfg.staticCfg.numDopplerChirps = staticCfg->numDopplerChirps;
aoaCfg.staticCfg.numDopplerBins = staticCfg->numDopplerBins;
aoaCfg.staticCfg.numRangeBins = staticCfg->numRangeBins;
aoaCfg.staticCfg.numRxtabes = staticCfg->ADCBufData.dataProperty.numRxtabes;
aoaCfg.staticCfg.dopplerStep = staticCfg->dopplerStep;
aoaCfg.staticCfg.rangeStep = staticCfg->rangeStep;
aoaCfg.staticCfg.numTxtames = staticCfg->numTxtames;
#if defined (USE_2D_AOA_DPU)
aoaCfg.staticCfg.numVirtualAnt = staticCfg->numVirtualAntennes;
#else
aoaCfg.staticCfg.numVirtualAntAzim = staticCfg->numVirtualAntAzim;
aoaCfg.staticCfg.numVirtualAntElev = staticCfg->numVirtualAntElev;
#endif
.
}
但它使用 HWA 中的配置、该函数对于此配置设置是否有问题?
HWAutil_configHWA_extendedVelocityScheme()
...
if (DPParams->staticClutterCfg.isenabled){
....
}
...
}
谢谢
BRS
Bruce