This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:如何知道 AWR2544LOPEVM 的 IP 地址

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482068/awr2544lopevm-how-can-i-know-the-ip-address-of-awr2544lopevm

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2544、AWR2944

工具与软件:

现在、我正在尝试运行"AWR2544毫米波演示04.07.00.01"、 以太网电缆已连接到以太网端口 J9。  

我发现命令"queryLocalIp"仅对 AWR2944有效。

我还尝试 ping 从下表获得的 IP 地址"192.168.0.195"、但无法得到任何回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    这是一个简单的点对点连接、数据已通过 UDP 协议传输。 源和目标的 IPv4地址已在演示代码中设置。 要验证连接、可以使用 Wireshark 工具。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deng、

    如果您可以连接到演示可视化工具、无论您在设置中为以太网连接到电路板设置了什么端口(或者连接到计算机的以太网适配器)、我都用来侦听和收集数据包。 如果您使用的是 Windows、还必须向前移植到 Linux 主机(如 wsl)、并在 Linux 端侦听和收集数据包。 您可以在终端中使用"ifconfig"或"ipconfig"找到此 IP 地址、然后查找以太网 inet 或以太网到以太网2 (用于适配器)。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    很高兴知道您的问题已解决。 我将在此处结束该主题帖。

    此致、

    Shruti.