This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:加速 UniFlash 文件传输

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493262/awr1843-speeding-up-uniflash-file-transfer

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户正在使用通过 CP210x 连接的 Uniflash 独立命令行实用程序对一组器件进行批处理编程。  

现在、将配置下载到芯片需要整整两分钟。 使用 UniFlash 时是否可以调整波特率/位速率以加快文件传输?  

此致、

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们不会在工具中提供任何此类选项来重新配置波特率。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:  

    感谢您的明确回答-是否有其他已知的加速文件传输的方法?  

    此致、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    在当前的 UNIFLASH 实现下、我们无法进行基于自定义的修改。

    此致、

    Shruti.