This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:计算系统精度

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493890/tdc7200-calculation-of-system-accuracy

器件型号:TDC7200

工具与软件:

您好!

我有一个系统使用 TDC7200确定两个输入脉冲之间的时间间隔。 系统运行良好、但是我很难确定系统的准确度。 脉冲长度通常在100us 到500us 范围内。 我的系统使用16MHz 振荡器设置为模式2。  振荡器为 ECS-TXO-2016-33-160-TR、其最大稳定性容差为+/-2.5ppm。

在数据表的时钟精度部分(第9.4.1节)、  系统精度/误差将是测量时间 x 稳定性容差。 在我的情况下、最坏的误差将是500us * 5ppm/1E6或2.5nS。 但是、这并未考虑任何 TDC7200错误?

有没有想法了解我如何全面了解系统中的总体误差?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    然而这并没有考虑到任何 TDC7200错误?

    您是否 想要考虑任何具体误差? 第9.4.2节还包含一个显示如何计算时钟抖动的公式。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我也看过有关抖动的部分。 询问与外部误差来源有关的问题。 我正在尝试确定与 tdc7200本身相关的错误。 我是不是在考虑这个问题?  

    谢谢!  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我需要一些时间对此进行研究、并将在周一回复您。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们在数据表中提供了模式2的精确度规格、我在下面添加了一段代码片段:

    另请注意、TDC7200提供校准结果、用于测量较小环形振荡器的内部振荡器和外部时钟源之间的偏移。 从本质上讲、用户可以减少由于 TDC7200的内部时序差异而引入的时序误差、主要问题应是外部时钟、因为外部时钟仍然是计时器的参考时钟、该时钟上的偏差或抖动过大会增加在内部计时器上观察到的误差。

    此致!

    ~Alicia