This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP119:TMP119的 NIST 可跟踪证书

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP119, TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494515/tmp119-nist-trackability-certificate-for-tmp119

器件型号:TMP119
Thread 中讨论的其他器件: TMP117

工具与软件:

您好!  

我想知道 TMP119的证书适用于 NIST 可跟踪性吗? TMP117有对应的证书、但 TMP119则没有相应的证书。  

~5个月前、还有一篇关于这一问题的文章没有得到解决。

数据表指出此芯片可通过 NIST 进行追溯、但除了数据表、是否有任何支持证据表明可以对使用这些传感器的器件进行审计?

再次感谢你能抽出时间。

此致、

Jeffrey Freeman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    TMP119的 NIST 支持与 TMP117相同。 TMP117产品页面包含可请求信息的链接。 TMP119页面上应该安装了相同的链接、但实际上并非如此。 如果您尚未请求 TMP117信息、请立即申请。  

    http://ti.com/product/TMP117

    谢谢!